This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] DS90UB913A-Q1: UB913 和 UB964 是否支持 BT 601 格式?

Part Number: DS90UB913A-Q1


问:我的客户正在考虑使用 913 和 964,

他们想知道 913/964 是否支持 BT 601 格式 1280x720@30fps 和 YUV 422 8bit。

我认为这不是问题,但我想再次向团队确认一下。

您可以帮助确认一下吗?

另外还有一个问题,

我们的解串器使用固定的 CSI 输出带宽,因此在发送所有数据后、在获取下一个行数据之前的剩余时间内,将在 LP11 模式下消隐。

所以,我的理解(如以下时序图)是否正确?

这是行电平图,那么 1-1 是第 1 个摄像头/第 1 行,1-2 是第 2 个摄像头/第 2 行。

  • 答:您的客户的 913A/964 设置没有问题。964 是一款四路解串器,可将多达 4 个 100 万像素摄像头传感器的数据聚合到多达 2 个 CSI-2 输出端口中。您唯一需要检查的是每个输出端口的 CSI 输出带宽是否大于定向到该端口的输入带宽总和。 

    对于该系统,我认为不存在带宽问题。在我的计算中,我将做出一些假设(例如每个 CSI-2 数据通道的速率为 1.6Gbps)。 

    有关影响输入和输出带宽计算的变量的更多信息,请观看以下 FPD-Link 培训视频:

    https://training.ti.com/csi-2-aggregation-breakdown?context=1134310-1139225-1148220

    假设使用了轮询转发,那么您对 CSI-2 聚合的理解是正确的。输入端口将循环工作,每个输入端口轮流向相应的输出端口发送数据包。在第 2 种情况下,传输 4-1 数据包,对应的输入端口需要等待其他输入端口完成一个循环。在等待期间,该输入端口将处于低功耗状态。如需其他相关的图片资料,请参阅 UB960 数据表中的图 7-7、7-13 和 7-14。