开发该示例工程的目的是帮助设计人员处理双端口应用,例如智能插头、多端口适配器、航空电子座椅靠背、壁式插座...这些应用通常需要在端口之间动态共享功率。高度可配置的 TPS65988 无需在设计中使用 EC 即可实现动态功率共享。TPS65988 中易于使用的 GPIO 应用配置事件功能使该独立解决方案成为可能。
下图显示了用于功率共享的控制逻辑。在本示例中,假设系统可用的总功率为 60W。当未连接任何端口时,应通过连接任一端口向第一个器件提供可用的总功率。连接第二个器件时,总功率应在两个端口之间平均分配。
工程文件中的应用配置事件被配置为在 Transmit Source Capabilities 寄存器 (0x32) 中动态加载 PDO(基于插件事件)并执行 SSrC PD 消息任务 (PD Send Source Capabilities)。应用配置输入事件被映射到 GPIO0 和 GPIO2。APP 配置输入 GPIO 连接到其他端口(GPIO1 和 GPIO3)的输出插头事件。端口连接时,端口的插头事件 GPIO 将变为高电平,这将触发另一个端口的应用配置 GPIO 将其功率减半(虚拟地址 6 和 1)。同样,拔出事件将导致另一个端口通告全功率 (60W)
可以使用 TPS65988EVM 来测试该工程。要了解有关该应用的更多信息,请参阅 TPS65988DH:具有功率平衡功能的集成式 Type-C PD 双端口壁式插座。
附加在 TPS65988EVM 上测试的工程文件: