This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,RXD是差分信号,是CML电平。差分信号的幅值,共模电压在datasheet Page18有给出,如下:
TXD还有一些控制信号是满足TTL电平标准的,Vih和Vil满足如下电气参数表,如果按VIh=0.7Vcc,Vil=0.3Vcc的话,差不多是2.5V的IO电平标准,并且TLK1501的VDD电压范围为2.3V~2.7V,典型值为2.5V。
RXD是差分信号,是CML电平。------------老板,有没有错呀,RXD是并行数据接收端,不是差分信号啊。差分接收是53、54脚,这个才是CLM电平吧。
抱歉写错了,是RXP和RXN,或者是driver的输出端,TXP和TXN都是CML电平。
我看了 其实FPGA 3.3V的bank 也能接的
如果driver的Voh(min)大于receiver的Vih(min)。或者driver的Vol(max)小于receiver的Vil(max),并且driver的电压不大于receiver的电压,这种情况混合电压是可以接的。
我说的是RXD0~RXD15
这是一款串行解串器,串行端编码,解串端解码,解码出来的信号RXD和TXD的电平标准是一样的。
很多客户是不确定和后端,比如光模块的IO电平是如何连接的,也就是TXOUT差分信号符合什么电平标准的。
我也用到了这颗芯片。目前也有一个问题,不知道是哪里出了问题。方案如下:
1.我的这边作为接收端,发送端未使用,处于悬空状态(是否能悬空)?
2.时钟方案,由于发送端的时钟是35MHZ,所以TLK1501的GTX_CLK也配置为35M(有个文档说GTX_CLK时钟要随恢复出来的时钟做动态调整,是否一定需要这样做)。文档如下:
3.我方设备,有些设备可以正常接收,解出发送端设备发送的数据。有些设备 有概率性的出现解析不出数据。这个时候测试RX_CLK波形,发现有异常。
这个异常出现通常是我方设备和对方设备对接后,都上电的情况下出现的。如果我方设备单独上电,RX_CLK没有问题,频率同GTX_CLK。我方设备上电,然后给对方设备上电,概率性出现刚才描述的现象。先给对方设备上电,再给我方设备上电,也会概率性的出现问题。同时上电,也有概率性的问题。请问这个是什么原因引起的?RX_CLK测试波形如下:
4.TLK1501 供电为2.5V,RX_D0---D15、RX_ER、RX_DV 为啥是3V左右的电平.DATAsheet给出的是最大2.7V。这是为啥呢?
4.TLK1501 供电为2.5V,RX_D0---D15、RX_ER、RX_DV 为啥是3V左右的电平.DATAsheet给出的是最大2.7V。这是为啥呢?
测试波形如下:
您好,我看到您的问题重新发了一个帖子,关于您的问题,我会在这个新的链接里帮您跟进:
https://e2echina.ti.com/support/interface/f/interface-forum/221464/tlk1501-rx_clk