This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CDCE62005输出频率稳定性怎么计算?

Other Parts Discussed in Thread: CDCE62005

用来两片CDCE62005,可是看手册也不是很明白怎么计算输出频率的稳定性(比如多少PPM之类的)

还有就是lock信号为低的时候,输出频率是否就和预设的差很多?

希望高手给予解答,谢谢

  • 62005锁定后的频率稳定度取决于参考,见手册66页下部描述

    不锁定时vco宽频震荡,将可能会偏到一边,谈不上稳定度

  • 谢谢回答,不过就是66页没看懂,里面那些电容C的值是怎么确定的?

    还有就是锁定应该与滤波器带宽,Charge Pump,还有65页的窗口大小有关系,难道这些都和输出频率的稳定性没有关系吗?

    我用的是3.125MHz,VCO=1875MHz,然后滤波器,Charge Pump设置都和rom中的默认值一样,难道还有比这更好的设置?上电锁好后,再运行过程中偶尔也会失锁(几个us左右),这个会不会影响输出频率?

  • 前面理解有误,ppm是频率精度不是稳定性.

    你监相频率是多少?可以把监相频率提高一些看

  • 监相频率是指手册11页公式3?如果是的话就是3.125MHz,不知道我理解是否正确

    手册66页就是算精度PPM的,稳定性是指RMS吧?

    今天看有个文档,需要测量好几个参数,来确定滤波器的参数。而且说输出精度与输入无关,只与VCO有关,不知道这种说法是否正确,请指教!

  • 就你前面所提的问题,你遇到的问题应该是环路稳定性的问题,而不是频率精度问题?

    一个是一级环的配置放到二级环.看下是硬件的问题还是配置问题.