Part Number: TIR1000
TIR1000IPWR红外收发项目,我们将6、7脚短接,2、3脚接到CPU的uart,CPU端访问uart可以发现发出去什么样的字符串就可以收到什么字符串,也就是芯片的自发自收是正常的,但是6、7脚接到红外线路上,发数据出去收不到数据 (我们将红外发射灯对着红外接收照射,也相当于一个自发自收)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,这个器件说实话用的比较少,但是作为一个收发器来看,自发自收正常,说明芯片性能是没问题的。
接收端收不到数据,应该是红外接收这边的问题,比如红外的一些特性,在角度范围内的辐照度,半角范围等和发送端是不匹配的。
您好:我们设计师用TI的TIR1000IPW编解码器和SN74LVC02ARGYR逻辑芯片组成红外收发原理。
您好,抱歉这款器件没有原理图可以参考。
关于电路,需要注意正常工作时 reset是否为低电平?因为通常这个引脚为低有效,而这个器件比较特殊,高有效,reset为高时,器件reset,当为低的时候才是正常工作。
另外,16XCLK是否为方波提供时钟信号?不建议使用正弦波作为时钟信号。
Pin7 的IR_TXD 输出波形是否正常?