Other Parts Discussed in Thread: CDCUN1208LP, PTH08T240W
您好,请帮我分析一下我的问题,感谢。
我的电路是这样的:用60MHz LVCMOS晶振连接CDCUN1208LP,通过CDCUN1208LP分配产生4路差分时钟给ADC使用。
问题:上电的时候有50%的几率CDCUN1208LP无输出即有时候上电正常,有时候上电无输出。
我做的实验:1.测量的竞争上电时候的波形,在CDCUN1208LP正常时和无输出时无差别----排除晶振上电问题。
2.测量了供给给晶振和CDCUN1208LP的LDO输出电源(同源3.3V),正常时和无输出时无差别---排除上电时电源问题。
3.使用PTH08T240W供给的3.3v给晶振和CDCUN1208LP供电,输出正常,就没有了问题。
我给CDCUN1208LP和晶振使用的是同一LDO(TPS76733),5V转3.3V供电,并后接2个旁路电容470uF,TPS76733的带载能力远大于CDCUN1208LP和晶振,而且50%好的时候和无输出的时候从电源处量不到什么差别,为何接到PTH08T240W供给的3.3V上就正常了,请帮助解答,感谢!另因我时钟是给ADC使用,所以不希望由PTH08T240W提供电源(有开关频率会带入杂散),希望可以得到更好的解决方案,请帮助,感谢!