现在想把HDMI信号转成双6路的LVDS信号输出到液晶屏(1920X1080p)不知道TI有没有这样的IC或者多个IC配合使用的方案,请介绍一下,谢谢。
之前已经通过用TFP401A和DS90C387两个IC 联合使用,把HDMI信号转成双8路(1920X1080p)输出,不过现在出现了一下三个问题:
1::在屏幕的最左边出现了一条红色的竖线,
2:在滑动触摸屏时,画面边缘会出现锯齿的形状,看上去就像刷新不及时一样。
3:输入的HDMI信号必须在程序中把音频信号去除掉,否则转成LVDS信号之后,屏幕从一个界面跳到另一个界面,屏幕会发生严重的抖动。如果HDMI除掉音频信号,或者把屏幕的声音关掉,则不会再出现这种情况。
麻烦请解答一下,谢谢!