Part Number: DS90UB935-Q1
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1, , ALP
1. I2C_SDA I2C_SLC这两个管脚只做输出使用么?
2. 帮忙确认一下,现在我们产品的链接方式 MIPI CSI --> DS90UB935-Q1 --> DS90UB954-Q1 --> MIPI CSI。是否由954配置935吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: DS90UB935-Q1
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1, , ALP
1. I2C_SDA I2C_SLC这两个管脚只做输出使用么?
2. 帮忙确认一下,现在我们产品的链接方式 MIPI CSI --> DS90UB935-Q1 --> DS90UB954-Q1 --> MIPI CSI。是否由954配置935吗?
1. I2C的clock信号I2C_SCL是主机产生的,对于UB 935来说,作为从机,是输入信号,SDA可以是主机产生也可以是从机产生,双向的。
2. MIPI CSI --> DS90UB935-Q1 --> DS90UB954-Q1 --> MIPI CSI这个流程里,主机接在哪边?靠近935的话,就由935配置954. 如果主机靠近954,就由954配置935.
帮忙确认一下我们配置CSI输出1280X720@30 RGB888 格式配置表是否正确,寄存器配置如下:
//Patgen RGB888 1280x720p30 Fixed 8 Colorbar
{0xB0, 0x00},// Indirect Pattern Gen Registers
{0xB1, 0x01},// PGEN_CTL
{0xB2, 0x01},
{0xB1, 0x02},// PGEN_CFG
{0xB2, 0x33},
{0xB1, 0x03},// PGEN_CSI_DI
{0xB2, 0x24},// RGB888
{0xB1, 0x04},// PGEN_LINE_SIZE1 1280
{0xB2, 0x0F},
{0xB1, 0x05},// PGEN_LINE_SIZE0
{0xB2, 0x00},
{0xB1, 0x06},// PGEN_BAR_SIZE1 color bar
{0xB2, 0x02},
{0xB1, 0x07},// PGEN_BAR_SIZE0
{0xB2, 0xD0},
{0xB1, 0x08},// PGEN_ACT_LPF1 720
{0xB2, 0x02},
{0xB1, 0x09},// PGEN_ACT_LPF0
{0xB2, 0xD0},
{0xB1, 0x0A},// PGEN_TOT_LPF1 800
{0xB2, 0x03},
{0xB1, 0x0B},// PGEN_TOT_LPF0
{0xB2, 0x20},
{0xB1, 0x0C},// PGEN_LINE_PD1 //30pfs
{0xB2, 0x08},
{0xB1, 0x0D},// PGEN_LINE_PD0
{0xB2, 0x3B},
{0xB1, 0x0E},// PGEN_VBP
{0xB2, 0x21},
{0xB1, 0x0F},// PGEN_VFP
{0xB2, 0x0A},
19:17:26
我们的需求是CSI 4lan 接入1280X720 @ 30 , RGB 888的格式
19:17:32
请问寄存器配置怎么配置才对?
19:17:39
还有Clock output 的时钟配置寄存器配置算法
19:17:59
建议提供一份我这边的需求(CSI 4lan 接入1280X720 @ 30 , RGB 888的格式)配置表
19:18:08
我按datasheet 说明配置的不知道是否OK
有USB2AN 板吗? 如果有的话,将其和demo连接到PC上,通过ALP软件做pattern test非常方便。
或者您目前用这个配置有什么问题吗?能显示吗?
寄存器我还没有检查,您这边有什么问题,我再看下具体的寄存器。