Other Parts Discussed in Thread: DAC8552, SN74LVC4245A
小弟,最近再设计一款应用。单片机是3.3V的MSP430。因为要通过这个430去驱动一颗5V供电的DAC8552芯片,所以,想用SN74LVC4245A这颗电平转换芯片进行单片机电平转换。但是,我有以下几个问题,不太懂,或者说不知道怎没解决。希望专家,高手给与解答。
1. DAC8552这颗芯片在VDD = 5V供电的时候,技术手册写VIH = 2.4V(min),VIL = 0.8V(max),也就是DAC8552的输入逻辑电平为1或者0时,3.3V的430可以不用LVC4245A这颗芯片了?可以直接用MSP430芯片直接驱动DAC8552这颗芯片了?
2. 如果使用74LVC4245A这颗芯片,那么,在使用这颗芯片的时候,这颗芯片是不是A端口,B端口都必须要上拉电阻至对应端口的电源,才可以使用呢?还是不用上拉,也可以直接使用呢?所谓的上拉,是不是可以理解成为:如果单片机的引脚是上拉的OC门引脚,那么,74LVC4245的输出端口的对应引脚上也必须上拉呢?
3. 如果使用74LVC4245A这颗芯片,那么,我没有用到的74LVC4245A这个芯片的引脚,我无论哪个端口(A端口和B端口)中没有用到的引脚都必须 ”直接” 接GND,或者接到 对应端口的电源VDD上嘛?
以上就是我的问题,真心感谢认真回答问题的专家。