请问TI有没有这样的芯片:可以通过IIC配置,比如配置一定的数值就可以工作在一定的频率点上,找了一个CDCE913/CDCE925/CDCE937,但是里面配置CLK,需要计算P'MN三个参数,用单片机计算实在是算不过来,所以麻烦TI工程师帮忙提供下其他信号,用mcu计算简单点的。谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你可以用Clock Pro这个软件,根据输入输出频率,就能得到这几个分频系数的值以及寄存器如何配置,很方便的。
你能说下你的应用吗?
输入参考频率和需要的输出频率是多少?有几路输出?
还有你的输出频率是要可变吗?具体的情况是什么样?
这样可以给你一个好的推荐。
hi,因为是需要输出时钟可变的,比如1.1M 1.5M,这样的话就不能把P/M/N写成固定值,但是用单片机计算又比较慢,所以需要改换芯片,谢谢!
hi,因为是需要输出时钟可变的,比如1.1M 1.5M,这样的话就不能把P/M/N写成固定值,但是用单片机计算又比较慢,所以需要改换芯片,谢谢!