Other Parts Discussed in Thread: TUSB215, TUSB213, TS3DV642, HD3SS215
你好,能推荐一款不带CDA控制器USB2.0高速信号调节器型号,最好兼容TUSB215 Q1封装,直接替代TUSB215 Q1
麻烦提供下
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,能推荐一款不带CDA控制器USB2.0高速信号调节器型号,最好兼容TUSB215 Q1封装,直接替代TUSB215 Q1
麻烦提供下
您好,可以看下TUSB213,它和215的区别就在于215集成了CDP控制器,而213没有。
你好,麻烦能推荐USB2.0HUB 芯片型号,速率高不带CDP控制器,价格优惠,并且TUSB215 Q1能使用的,
麻烦能推荐USB2.0HUB 芯片型号,速率高不带CDP控制器,
您好,USB2.0的HUB目前筛选出以下8款器件,基本上都不带CDP控制器,您这边看下。
https://www.ti.com/interface/usb/hubs-controllers/products.html#p404=USB2&p1241=Hub
你好 USB2.0的HUB目前筛选出以下8款器件,基本上都不带CDP控制器,速率高480Mbps, 都带CDP控制器 ,请在推荐下USB2.0HUB 芯片型号,速率480MPS ,四端口的 且不带CDP控制器,价格优惠,并且TUSB215 Q1能使用的
你好 USB2.0的HUB目前筛选出以下8款器件,基本上都不带CDP控制器,速率480Mbps , 都带CDP控制器 ,请在推荐下USB2.0HUB 芯片型号,速率480Mbps ,四端口的 且不带CDP控制器,价格优惠,并且TUSB215 Q1能使用的
您好,抱歉,我看了下4port支持480Mbps的的TUSB4020和TUSB4041都是支持CDP功能的。
https://www.ti.com/product/TUSB4041I
https://www.ti.com/product/TUSB4020BI
不支持CDP mode的4 port TUSB2046只能支持到全速。
抱歉没有合适的型号。
你好,请问有什么芯片可以把HUB 带CDP,和TUSB215 Q1 带CDP隔开并不影响使用,能保证通信,和充电?
TUSB215的CDP controller一直处于enable状态,您使用的hub的CDP 是否可以disable? 如果可以的话将其disable掉。
你好,若用TUSB4020和TUSB4041都是支持CDP功能的,如何禁用(disable) hub的CDP ?请提供方法?谢谢
您好,如果是TUSB4020和TUSB4041,我看了下数据手册可以通过PWRCTL1/BATEN1和PWRCTL2/BATEN2或者通过寄存器6h将下行端口的battery charging disable。
您手头上有这两款HUB器件吗?可以实际验证下,这样是否可以正常通信,并且仅使用TUSB215的CDP controller对下行端口进行充电。
你好,能通过芯片哪个PIN 脚接高或者接低电平改变更方便
您好,我上面说的PWRCTL1/BATEN1和PWRCTL2/BATEN2 就是指的引脚Pin4和Pin6.这两个引脚配置为低电平即为battery charging not supported。
你好 TUSB215 Q1 CDP 控制器,通过芯片哪个PIN 脚接高或者接低电平,关掉CDP控制器吗?
TUSB215 Q1 CDP 控制器,通过芯片哪个PIN 脚接高或者接低电平,关掉CDP控制器吗?
TUSB215不可以,它的CDP controller是一直enable状态的。要么就是可以考虑换TUSB213,不带CDP controller的来替换。
你好,麻烦推荐HDMI切换芯片,一切二,价格实惠,速度高的
您好,TS3DV642(12 通道的2:1)或者HD3SS215 (2:1)都是HDMI开关器件,只要带宽或速率, IO口电压符合就可以使用。
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/hd3ss215.pdf
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ts3dv642.pdf
另外,以后针对新型号的问题,为了能尽快的给您回复 ,建议您重新建个新帖。
多谢,另外咨询 你好,TUSB215QRGYRQ1与TUSB215QRGYRQ1级联后(也就是串联后)后传输速率降低,请问调什么参数可以解决?
您好,为了能更快的跟进您的问题,建议您重新建个新帖。
你好 购买了TUSB213,不带CDP controller,实际接到hub上,hub芯片待CDP,实际用,还是不能通信?
您好,您使用的是哪款HUB器件?如果将HUB的CDP disable,能和TUSB213 通信吗?
所以先确定是否是CDP的原因。
TUSB213作为一款USB的信号调节器,如果HUB或者host带有CDP控制器,我认为是可以通信的,就类似于下面的这个应用。
TUSB215是因为有自己的CDP,并且一直使能,如果host或者HUB也带有CDP的话,我认为是不能正常的握手,导致通信失败。
所以TUSB215的datasheet中有描述,可以和不带有CDP的HOST或者HUB使用。
你好,上面那个问题先等等,我现在想问,TUSB213不带CDP和TUSB215带CDP带串联一起使用,外部供电DC5V,实际使用时传输速率降低,请问什么原因?单独用是OK,
这个问题我有在您的其他帖子中回复过,串联的目的是不是为了延长cable的传输?如果是的话, 不建议两片redriver串联使用延长cable的传输。 参考这个问题的回复:
https://e2echina.ti.com/support/interface/f/interface-forum/510629/tusb215qrgyrq1