我利用这款芯片做一个120M频率源,外接的参考时钟为一个8M的晶振,寄存器配置使用了所提供两款软件(codeloader4还有clock design tool)所计算得出的数值,测试的时候发现晶振能够正常工作,但是RFout就是没有输出,请问一下还有什么可能的原因会导致没输出这种情况。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我利用这款芯片做一个120M频率源,外接的参考时钟为一个8M的晶振,寄存器配置使用了所提供两款软件(codeloader4还有clock design tool)所计算得出的数值,测试的时候发现晶振能够正常工作,但是RFout就是没有输出,请问一下还有什么可能的原因会导致没输出这种情况。
电容的取值大小要根据晶振的负载电容来决定,你可以看下你用的晶振的datasheet中给出的CL的大小,然后根据Cl=C1*C2/(C1+C2),C1=C2来计算。
我换了一个10pF的电容,晶振是振起来了,但是还是没有输出,外接环路滤波器根据提供软件算出来的R2是2.2Kohm,C1是0nF,C2是6.8nF,我用的是R2是2Kohm,C2是10nF,这会不会是没输出的原因?