我做了一个锁相环倍频的电路,因为开始没用微带线做阻抗匹配所以输出的高频信号功率很小(但之前环路是锁定的),后来用微带线重新做了一个板子,但是锁相环输出的电压始终接近供电电压,环路没有锁定。由于VCO输出的功率不高,我想让大部分功率流向输出端,所以把锁相环的那端微带线设计的窄了一些,而且它旁边很近的那根还是地线,这会不会有影响。我拿频谱仪测了一下,微带线细的支路和粗的支路频率也不一样,求大神指导一下这是为啥,怎么改进呢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我做了一个锁相环倍频的电路,因为开始没用微带线做阻抗匹配所以输出的高频信号功率很小(但之前环路是锁定的),后来用微带线重新做了一个板子,但是锁相环输出的电压始终接近供电电压,环路没有锁定。由于VCO输出的功率不高,我想让大部分功率流向输出端,所以把锁相环的那端微带线设计的窄了一些,而且它旁边很近的那根还是地线,这会不会有影响。我拿频谱仪测了一下,微带线细的支路和粗的支路频率也不一样,求大神指导一下这是为啥,怎么改进呢
你用得哪个型号锁相环没有集成vco么?频率多少?你设计的微带线怎么一节粗一节细的,阻抗不连续,有反射问题更多.
推荐你是用我们集成vco的pll就不会有这样的问题
谢谢,我用的LMX2434,微带线那有一边器件比较密集,而且不需要那路微波功率太高,所以就一边宽一边窄了。现在给锁相环供电后电荷泵输出的电压只能是0或者2.5V左右,不晓得为什么,之前没用微带线的锁相环就能正常工作。另外电路的输出频率超过4GHz,要用集成VCO的PLL的话是不是选TRF376,这个没有样片提供么?
微带线的宽度不一样,板材不一样阻抗也不一样,高频信号的传输和反射是一个比较复杂的过程.你说没用微带线,其它形式的走线也是一样的道理.
3765可以到4G,你可以找相关代理联系索取样品或留下联系方式
多谢啦,如果想给输出信号加几百Hz的调制信号,可以通过软件控制3765切换倍频倍数来实现FSK调制么,这样调制的质量好不好,以前用LMX2434我试了一下切换它的倍频倍数发现调制能加进去但是信号质量很差,是不是我设计的锁定时间太长导致的呢?我的电话是18694123257,我姓廉
你这是做一个什么系统?你需要算下你FSK的速率不能比锁定时间快才能保证性能,否则还没有锁定就切走了.
一般使用快锁功能效果会好一些,但3765没有