Other Parts Discussed in Thread: DS100KR401
在DS100KR401器件资料里有以下两个参数:Vrx-diff-dc值为0.6V-1.2V; Vrx-signal-dec-diff-pp值为180mV;
我对这两个参数有以下疑问:
1、Vrx-diff-dc值如果直观理解,该repeater不接收低于0.6V的差分信号。那对于比较不好的信号(例如眼图已经很模糊)或者LVDS 信号,是不是这个repeater就不能接收?岂不是违背它的工作性能??
2、Vrx-signal-dec-diff-pp这个值感觉是通过SD-TH这个信号进行设置的,例如如果assert电平为160mV,idle电平为100mV,是不是意思就是高于160mV的差分电平就认为是有效信号,低于100mV就认为是无效信号。即差分输入监测电平为160mV?如果这样理解正确,那Vrx-diff-dc又指的是什么意思??