Other Parts Discussed in Thread: ALP
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,您能描述下您是如何测试的吗?测试的哪个引脚?
波形看起来测试的是单端信号,测试眼图建议使用差分碳棒进行测试。
947的CLK差分输入波形吗?差分探头测试的波形,怎么看起来只有一路有波形,上面类似直流电平的是差分中的一路吧?看起来没信号。
您是如何提供给947的时钟信号的?
947的差分对有通过100R连接在一块,如果差分对的N和P两条线通过电阻串接在一块会出现这种波形吗?
不会,100ohm是匹配电阻,保证了信号完整性,波形应该更加平滑才对。
并且在测试LVDS眼图的时候,如果没有端接100ohm的话,也是建议在差分对的PN之间加上100ohm电阻,然后差分碳棒靠近这个端接电阻测试。
那么既然947的CLK是和SOC接的,在靠近Soc的输出端测量CLK+-的眼图质量呢?
是的,这个眼图是正常的。
单端信号测试出来的是一半,可是您使用的差分clock时钟对吧?
波形看起来就是其中一个CLK是+-300mV的信号,另一个电平稳定在300mV的直流信号.
您好,我查了下资料对于FPD link器件来说没有眼图的具体标准,在输入端眼图主要是和输入端的jitter有关,这里附上一份jitter测量报告。
在FPD link这里主要有正向和反向通道在同一数据线上传输,所以眼图也没有具体标准。因此在FPD link端建议是通过ALP做阈值分析。
看下附件,您的测试结果和下面这个类似。