Other Parts Discussed in Thread: DS90UR241
目前在用90UR908Q作一个产品,目标是把DS90UR241的信号解串.样板调试中发现了怪问题.怎么也调不通.偶然中发现,必须要把3.3V电源电压调到2.3V左右才能正常工作.此时所有功能正常.高于2.4V就不能正常工作.
检查电路又都是正确的.
请问一下为什么会出现这种现象.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DS90UR241
目前在用90UR908Q作一个产品,目标是把DS90UR241的信号解串.样板调试中发现了怪问题.怎么也调不通.偶然中发现,必须要把3.3V电源电压调到2.3V左右才能正常工作.此时所有功能正常.高于2.4V就不能正常工作.
检查电路又都是正确的.
请问一下为什么会出现这种现象.
将哪个引脚的电压从3.3V降到2.3V便能正常工作?除了Vddtx和Vddio的电压可在3.3V下工作外,其他都是1.8V工作电压。我估计是你把VDDL,VDDA或者VDDP的电压给了3.3V是吗?
这两天继续追查问题的原因。
电路是正确的。
发现还不是3.3V的原因,今天把两个电源由开关电源全部改成线性电源就正常人了。原先的两路电源是用开关电源把5V变成1.8和3.3v。
看来这个IC对电源要求挺高的。
明天改善一下开关电源看看有没有效果。
多谢两位工程师的参与。