使用两片tlk10022,sfp+传输数据,两边的芯片做了时钟同步,链路的工作状态如下:
1.在链路中发送连续数据时,链路工作正常;
2.在链路中一直发送idle码时,链路工作正常;
3.链路中idle码和有效数据频繁切换的情况下,在切换到发送有效数据时,偶尔出现链路断开;
在情况3中,将los pin设为当同步信号丢失时为高(HS_CH_SYNC_OVERLAY = 1)(datasheet page35),发现链路断开时同步信号丢失。
我该如何确定问题并解决?
另外,HS Serdes AGC 在芯片中起什么作用,在使能Allows HS Serdes AGC unlock status to be reflected on LOSx pin(HS_AGCLOCK_OVERLAY = 1)(datasheet page35)时,发现此时los引脚的状态时高时低,说明是什么情况?