Other Parts Discussed in Thread: LMH0031, LMH0034
1、对于vclk输出时有较强jitter,给出了解决方案
是否就不用了呢?那么阻抗匹配的82.5欧姆和825欧姆电阻是否就都去掉,改在原来接82.5欧的地方接匹配75欧姆(接75欧同轴线,或者50欧匹配lmh0034)这样呢?是接在隔直电容前面接地吧?
2、此外,推荐的压控振荡器
型号都比较偏,有没有比较常见的器件来替代呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
第一个问题,
如果用VCXO来给LMH0031提供低抖动时钟模式,需要设置寄存器Video Control 0, 此外你提到的,
关于SDI输入是否还需要加偏置问题。你可以参考手册page6, 有对SDI信号Vcm和Vin的描述,
Vcm=Vss+1.0 ~ Vddsi-0.05, 对于单电源系统Vss=0, Vddsi=3.3v,那么vcm范围是1V ~3.25V,
如果没有输入交流耦合没有偏置那么是有问题的。 因为Rbb已经占用,你可以考虑用两个75ohm上拉到2.5V.
一般在LMH0031前还有均衡器EQ,只要EQ后直接DC耦合到0031,就没有问题.
第二个问题,关于VCXO型号,
这些推荐的都是大牌,是验证过的,你如果要换型号,建议选差不多指标的,
比如牵引范围, Kvcxo等,
毕竟这个不是一个非常灵活的PLL,而且VCXO都是pin兼容的,你可以多申请几个牌子测试下。
LMH0034输出SDI信号是有共模的,是和LMH0031兼容的,去掉电容,直接接就可以了,靠近LMH0031的pin +/-之间跨接100ohm作为终端匹配就可以了