Part Number: TLIN1024A-Q1
TLIN1024 这颗 LIN 总线需要一个 1K 上拉电阻和二极管,这两个器件的功率是否有什么讲究,比如考虑到 LIN 总线可能的短路到地等这种工况,防止电阻和二极管被损坏,电阻和二极管的功率应该怎么选型比较合适。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TLIN1024A-Q1
TLIN1024 这颗 LIN 总线需要一个 1K 上拉电阻和二极管,这两个器件的功率是否有什么讲究,比如考虑到 LIN 总线可能的短路到地等这种工况,防止电阻和二极管被损坏,电阻和二极管的功率应该怎么选型比较合适。

您好,我看了下Commander node applications下的上拉二极管和电阻串联的应用,datasheet中给出了串联二极管在10uA的电流下压降为0.7V典型值。

那么对于上拉1Kohm电阻来说,LIN电压是显性电压,我们可以计算流经1Kohm电阻的电流:
Vpull up=(Vsup-Vlin-Vdiode)/Rpull up
您好,responder node 的话要求LIN对地电容是220pF。commander node对地电容没有必须要求,我认为加1nF是没问题的,相当于1nF的电容负载。

抱歉,订正一下关于LIN bus上的对地电容。
我查了下LIN spec的一些资料, LIN Spec建议slave node 电容不高于250pF。220pF是许多终端应用或者性能测试常用的电容值。
如果内部集成了45pF的电容的话,那么220pF 外部电容和45pF 内部电容的组合超过了该值。 最初,解决此差异的方法是将建议的外部电容降低至200pF。