此器件的差分信号管脚上有ESD防护吗,如果有,芯片内部是如何防护的,是对地与对电源都有二极管做保护的吗
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,datasheet中没有描述内部是否有集成二极管。
但是我们可以通过电气参数来判断,可以看到差分端的最大电压范围在VCC-0.5V左右,控制引脚最大在VCC+0.4V。
所以可以判断差分引脚和电源端应该是有个反向二极管,控制引脚和电源端有个正向二极管。
不知道您需要这个参数的作用,但是对于这颗器件的应用来说,主要关注的是在一定频率下的插值损耗。
如有任何问题,再讨论。