我们转换方案如下

问题1 SN75LVPE5421器件是否支持PCIE接口和非PCIE接口的切换?手册针对PCIE接口和非PCIE接口推荐两种不同的配置。

问题2 SN75LVPE5421器件对于高速接口需要在芯片附近配置耦合电容,针对光口的设计,本身是通过FPGA和光模块直连;中间加了SN75LVPE5421芯片,芯片要求的耦合电容是否会对光口的高速信号有影响?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们转换方案如下

问题1 SN75LVPE5421器件是否支持PCIE接口和非PCIE接口的切换?手册针对PCIE接口和非PCIE接口推荐两种不同的配置。

问题2 SN75LVPE5421器件对于高速接口需要在芯片附近配置耦合电容,针对光口的设计,本身是通过FPGA和光模块直连;中间加了SN75LVPE5421芯片,芯片要求的耦合电容是否会对光口的高速信号有影响?

SN75LVPE5421器件是否支持PCIE接口和非PCIE接口的切换?手册针对PCIE接口和非PCIE接口推荐两种不同的配置。
不支持PCIE到非PCIE的转换,如果需要转换的话,需要桥接器件,要支持两种不同的协议要求。
手册中这里的意思是说SN75LVPE5421 支持PCIE协议的RX 监测状态,如果SN75LVPE5421 用于带均衡处理的buffer功能,则不需要RX detect 功能可将其disable。
SN75LVPE5421器件对于高速接口需要在芯片附近配置耦合电容,针对光口的设计,本身是通过FPGA和光模块直连;中间加了SN75LVPE5421芯片,芯片要求的耦合电容是否会对光口的高速信号有影响?
应该不会有影响的。FPGA 和光模块直连,说明二者IO电平是相同的,是否兼容PCIE电平?如果是的话,SN75LVPE5421支持PCIE,说明IO口的电压也是兼容PCIE的电压,不会有影响。
Hi 您好
我说的PCIE和非PCIE切换意思是 FPGA的transiciver内部支持PCIE的IP和光模块的IP;如果是光模块输出通过switch后连接到光模块;如果FPGA输出是PCIE,则通过switch后连接到SSD; 针对这两种不同输出,switch都是用非PCIE模式的配置,即disable RX detect的话,PCIE那路是否有问题? 参考方案图
光口和PCIE的电平不兼容,但是都和Switch芯片兼容。 那在中间加上switch后对信号质量没什么影响哈?
我说的PCIE和非PCIE切换意思是 FPGA的transiciver内部支持PCIE的IP和光模块的IP;如果是光模块输出通过switch后连接到光模块;如果FPGA输出是PCIE,则通过switch后连接到SSD; 针对这两种不同输出,switch都是用非PCIE模式的配置,即disable RX detect的话,PCIE那路是否有问题?
明白您的意思了,我认为PCIE那路问题不大,SN75LVPE5421在这里的应用就是一款模拟开关 ,它不会去判断是不是PCIE, 只是 SN75LVPE5421兼容了PCIE,或者DP等一些协议,那么PCIE的应用建议是使用RX detect功能。 那如果只是使用SN75LVPE5421作为switch的应用,可以只考虑其他开关,不集成均衡或redriver功能的器件也是可以的。
光口和PCIE的电平不兼容,但是都和Switch芯片兼容。 那在中间加上switch后对信号质量没什么影响哈?
FPGA的输出有直流偏置吗? 光口输入内部是否集成了输入偏置?
我的理解是FPGA和光口能直接连接,应该是光口的输入端内部电路已经建立了直流偏置,所以FPGA的输出可以直接和光口连接。
这样的话即使中间添加了switch,使用了AC耦合,直流偏置被隔离掉,但是因为光口的输入端内部已经建立了自己的偏置电压,所以没问题。
您可以看下光口的手册。
您好。
1. 专门用于PCIE的开关是有的,我看了下,但是不支持PCIE GEN5,最高能支持到GEN3,比如https://www.ti.com/product/HD3SS3415
2.光模块输入端内部有偏置,那么外部即使通过AC耦合是不会影响直流偏置的,也就是说,信号经过AC耦合后,直流被隔掉了,但是光模块内部有直流偏置,所以交流信号经过直流偏置之后是满足光模块输入端要求的。