需求背景:
我有一台BT.656接口输出的热成像机芯,希望把他转成SDI接口。机芯的接口是D0~D7和CK,Y-Cb-Cr的4-2-2协议,640×480 25FPS(50i),电平是LVCOMS2.5V,使用温度-40-70度,同时探索有没有可能兼容BT.1120(16bit接口)(不重要),请问用什么方案可以实现?
我的考虑:
我在视频的硬件开发上没什么经验,在逐步学习中,初步思路是考虑用一个serializer+cable driver就可以。查了TI的器件,发现LMH0030、CLC020、CLC021理论上都支持SDTV 27MHz的接口转SDI,SDI的输出不需要配独立的cable driver,并口端输入电平也是OK的,所以我本来是希望外面搞个单片机来配置寄存器就好了,但唯一的遗憾是上述器件使用温度范围都达不到-40,这是个比较尴尬的事情。
我的问题如下,烦请帮助解答:
1 如果我直接用上述器件(不考虑温度问题)的话,8bit接口和器件的10bit接口怎么兼容,多出的2位需要怎么处理?
2 LMH0030貌似可以实现BT656和BT1120接口的兼容,那么接口在电路上需要如何处理才能实现兼容?
3 还有没有其他的解决方案可以搞定这个事儿,能够满足功能和温度的要求;
多谢。