Part Number: TMDS171
Other Parts Discussed in Thread: TMDS181,
对于此芯片的输入端的HDMI信号需要满足SINK端的信号完整性要求吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,您现在是sink端信号完整性不够是吗?
TMDS181对输入端的要求如8.3.4中的介绍。没有提到需要sink端的完整性,但是可以使用debug tools验证输入信号是否有效,如8.3.5部分的介绍:

我们的测试方法是发送一个固定的彩色图像作为HDMI输出码型,能使用第一个tool吗?该如何设定?
我不知道您提到输入信号质量恶劣,不知道具体是哪方面的,比如redriver和retimer的作用简单来说主要如下。
redriver的作用主要修复码间干扰抖动。例如来自长布线或cable的干扰抖动。因为信号在经过固定距离时始终会衰减一定的量。
如果是系统布局或热噪声导致额外的抖动并导致信号中出现相位和时序失真,则retimer是更好的解决方案,因为retimer内的均衡器和 CDR 可以提高信号强度并纠正随机抖动。
通常在HDTV高清视频应用中,接收端可能会遇到由于HDMI 长cable传输导致的不可预测的信号输入,这可能会导致随机抖动,这时候也是需要考虑使用retimer是最安全的方案。
综上,我认为您选择TMDS171 retimer是正确的,HDMI发送端到TMDS171应该是因为长HDMI cable的传输导致随机抖动。
TMDS171内部的 CDR 可帮助消除随机抖动,确保信号质量。