SN65DP141的DRV_PK#功能是Driver peaking,请问这个Driver peaking是指什么,可以给出波形示意吗
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,enable DRV_PK后,会在TX端施加6dB的AC增益,这种增幅的频率范围在6~10Gpbs内。
抱歉我这边没有波形可以参考。
那可以这么理解吗:driver peaking相当于CTLE的功能,都是将高频分量占比提高?
可以这么理解,功能我认为和CTLE差不多,目的是为了降低高频和低频信号的衰减差。只是driver peaking在TX端,而我们通常应用的是在接收端施加CTLE或DFE来改善接收端的信号质量。