This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请问关于HCT245和ABT541的驱动能力

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT245

设计目标是用5V TTL来驱动光耦,电流大约需要8-12mA。处理器输出为3.3V TTL电平,经过一个5V供电的缓冲芯片转换成5V电平,高电平串联限流电阻通过拉电流驱动光耦。
考察了两种芯片, SN74ABT541BPW和SN74AHCT245NSR,都是5V供电,TTL输入,前者是TSSOP封装,手册推荐最大拉电流32mA,后者是SOP封装,手册推荐最大拉电流8mA。
 实际发现,空载时SN74AHCT245NSR输出可以达到电源电平,SN74ABT541BPW达不到,带同样的电阻负载,比如470R,输出电压SN74ABT541BPW要比SN74AHCT245NSR低不少,自然电流也就更少,详细数据如下:
SN74ABT541BPW输出管脚接470R电阻负载,电路板上串联33R限流电阻,高电平幅值大约3.00V。输出电流3.00/(470+33)=6.0mA。
SN74AHCT245NSR输出管脚接470R电阻负载,高电平幅值大约4.53V。输出电流4.53/470=9.6mA。
SN74ABT541BPW输出管脚接220R电阻负载,电路板上串联33R限流电阻,高电平幅值大约2.68V。输出电流2.68/(220+33)=10.6mA。
SN74AHCT245NSR输出管脚接220R电阻负载,高电平幅值大约4.09V。输出电流4.09/220=18.6mA。
请问应该如何理解以上测试结果?到底哪个芯片更适合我的需求?有没有更好的方案? 

 

 

 

  • 亲;你的测试与你的应用是啥关系?数据表是往里流的能力;你测的是往外出的能力。。。不知你要表达或说明啥。

    理论上;这个电路非常简单,用颗2N7002就够了,3.3V逻辑足够打开这个MOS,电流能力也足够对付你的应用。

  • 亲,数据表里面灌电流和拉电流都有哦,一般灌电流驱动能力强一点。不过我关心的是拉电流,不是灌电流。我要保证MCU输出高电平让光耦导通。
    最早用过加NMOS驱动方案,型号是BSS138,原理上没问题,但是MOS管坏得非常多,经常焊接上去就坏了,不知道2N7002是否有此问题。

  • 用逻辑“1”驱动LED?还是LED必须用逻辑“1”驱动?

  • 从二者的datasheet上来看,SN74AHCT245更符合你的要求,这款芯片接受TTL电平输入,也就是说5V供电时,3.3V LVTTL输入是没问题的,并且输出Voh和Vl 是符合5V CMOS电平标准,相当于实现了一个3.3V 到5V的一个升压转换功能。 看了下ABT541这款,虽然也注释了可以接受TTL电平输入,但看Voh和Vol 的范围,是达不到5V CMOS门限电平的。

  • ABT541输入是TTL的,Vih满足我的要求,我关心的是输出电流驱动能力,因为光耦是电流驱动的,Voh达不到5V问题不大。
    我想知道的是,为什么ABT541标称拉电流能力是HCT245的4倍,但是实际上带同样电阻负载ABT541出电流能力比HCT245小很多。

  • LED是电流驱动的,不是电平驱动,用灌电流拉电流都可以,具体决定于设计。因为我不想把信号反相,因此用的是正逻辑,即拉电流来驱动LED。

  • 建议在TI买点样片试试吧。市场上的东西;啥都有可能。

  • 货是没有问题的,几个芯片行为也一致,就是想知道其中的原因而已。

  • 唉!即便一致;也无法证明啥。除非你的样片来自TI;其它渠道很难保证。无论如何;即便是水货;也是批产的。为百十千把片水货,伪一次比正品都贵的多。