Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC8T245
应用:MCU Cortex-M 3V3 CMOS,CDMA MODEM 1.8V VDDIO,GSM MODEM 2.85V VDDIO。
接口:MCU<>CDMA, MCU<>GSM UART TX/RX
我原来参考过NXP的一个两个NMOS连接两个电源的电路,如果在开漏电路上应该问题不大,TX应该是推挽输出,不太适用。
所以请教大家,74系列里是否有同时适用于1.8V ->3V3, 2.85V -> 3V3的电路?74AVC1T45做低端到高端的电平转换?
如果是高端到低端,3.3->2.85和3.3->1.8,是否可以使用最简单的电阻分压方式?
总觉得没有适用于两组通讯电平,而且收发成对的IC,很遗憾啊。