This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMQ66430-2EVM: 5V 升压 5--30V (宽电压隔离输出)

Part Number: LMQ66430-2EVM
Other Parts Discussed in Thread: LMQ66430

我在TI 的官网买了一块  LMQ66430-2EVM demo板  回来测试,此demo板默认输出3.3V,测试的时候,将demo板电源输入口接可以测电流的设备,不接负载,实际测试下来 当输入电压13.5V 的时候,输出3.3V,此时电流0.704uA,如下图所示:

因为我后面的需求是输出5V,不是3.3V,要求此芯片待机IQ 极低,然后我就改了FB 上下电阻,RFBT 改成49.9K ,RFBB改成12.4K,输出变成了5V,同样的测试方法,电流变成了40uA左右,和3.3V 输出0.7uA 有很大的差异,不知道这是为什么呢?

LMQ66430 规格书写的 具有1.5uA IQ ,不会改成5V 输出就差异这么大吧?

有大神帮忙看看吗?怎么直接在此demo板直接修改元器件,改成5V 输出,电流也是1uA 左右呢?

谢谢

  • 我看到此demo板使用的是IC型号是:

    LMQ66430MC3RXBRQ1

    我可以换成这个型号:LMQ66430MC5RXBRQ1 ,然后demo板其他元器件都不变,这样输出就是5V,这样电流也是1uA吗?

  • Hi

        5V输出直接按照datassheet第28页的电路图即可。

        正常如你所说,静态电流就是1uA左右,超过几十个uA肯定是有问题的,可能要确一下芯片是否已经损坏。

  • 我今天上午又复测了一下,还是40uA左右,为了验证是不是芯片烧坏了,我又把FB 的两个分压去掉了,保持和买回来的一样的配置,输出3.3V,继续测电流,电流仍然是 1uA 左右,这说明不是芯片的问题呢

  • HI

        有没有按照28页的电路来测。

        我担心你是焊电路有导致一些异常的连接导致电流小号。如你所说回复原来电路没有问题说明芯片没有问题。

  • 我买demo板过来测试的呀,不是我自己焊的,我自己焊只是焊接了FB 的上下电阻,demo板型号是:LMQ66430-2EVM demo板。

  • 而且我今天复测,发现一个现象就是,此demo板不是分压电阻输出的3.3V,是固定输出3.3v的,这样测电流1uA左右(会在1--7uA跳动),当我在此demo板上用上下分压的形式 来实现输出5V 和 3.3V 的时候,待机电流都高,输出5V ,电流40uA,输出3.3V ,电流27uA,都会比此demo板默认固定输出3,3V 的时候要高呢。

  • Hi

        也就是芯片是版本问题。

        具体输出电压设置见datasheet 第27、28页设置,再测试。

  • 我今天测试了一下demo板,不接负载的情况下,12V 输入,5V 输出,然后机器上年显示的电流数值一直在跳动(0--20uA之间),我测试3.3V 也是这样,这个demo板完全是按照datasheet上面的27页 28 页设置的,但是为什么会出现跳动呢?谢谢

  • Hi

        也就是说现在评估板即便输出3.3V也是静态电流偏大到几十个uA吗?

  • 评估板输出3.3V  也是和这个输出5V 现象是一样的,会跳动,在0--20uA之间跳动,看视频中通道1 (黄色区域),电流值会一直跳动。

  • Hi

        这款芯片的静态电流是乎和其他芯片不一样,见datasheet第19页计算:  8.3.11 Input Supply Current