您好:
想咨询TI的三态缓冲器SN74AHCT245的1脚DIR,是否可作为输出通道(单向)的使能开关?是否能和OE一样实现开关功能呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,不能,DIR是控制A到B还是B到A方向的引脚,不能用作使能功能。
您好,如果在OE使能条件下,DIR更改方向,那么A port变为输出,B port变为输入口了。
您的意思是此时,还是将A作为输入,给A port信号吗? 如果这样的话,红色部门的门逻辑电路将会disable,B端没有输出。
您好,这个没有实际实验验证过,因为当改变方向之后,B port从输出变为输入,所以谈不上输出的下降速率了。
如果此时A仍给信号。红色通路是 disable掉的,我认为B端是个确定的状态。
您可以实际验证一下。
1.关于之前询问改变缓冲器传输方向来切断输出的问题,实测关断瞬间B端输出存在拖尾。
请问在换向后,原本与MCU输出口直连的A端口变为输出,两个输出口对接是否会形成短路?在B端没有输入信号时A端是为高组态吗?
2.我们现在想变更切断缓冲器245输出方案,改为切断245的Vcc,但在实测过程中发现切断Vcc后缓冲器仍在输出(蓝色)且Vcc=2.4V不为0(黄色)。请问这是245内部电路决定的吗?
您好,
1)通过DIR改变方向之后,A端从输入变为输出,那么B端如果没有输入的话,相当于输入口B端悬空,那么此时A port输出应该是高阻态。
那么您提到的MCU的输出接在A端的话,两个输出口对接的情况没有做过此类实验, 不太明白您的这种应用。
2. 切断Vcc是指的将VCC接GND吗?还是将电源芯片输出disable,也即245的VCC 断开,有些情况是供电芯片断开了,但是它仍然能够足够的电压供电,像一些boost芯片的输入输出电压只通过二极管连接的。
另外一个问题就是如果VCC接地,VCC=0的话,此时如果还有输入信号,是否会导致有输出的现象,像我们的有些逻辑芯片,datasheet中如果给出Ioff这个参数,说明此器件支持Ioff特性,即即使VCC=0,但输出是高阻抗。
那么VCC=0,是否可以允许有输入信号呢?这个也要看芯片的数据手册,看输入端和供电端之间是否集成二极管,如果Vcc=0, 此时有输入信号,那么二极管就会正向偏置,导通,相当于输入到VCC端有电流通过,如果电流大于Iik(input clamp current),则会引起器件损坏,所以此时的电流不能超过Iik。
但是对于目前您使用的这款buffer来看,datasheet中没有给出支持Ioff特性 ,说明它不支持Ioff,并且我看了下输入和VCC端也没有集成二极管。
那么VCC断开,输出仍继续工作的话,可能就是我说的第一种情况,电源即使断开了但是仍然还能提供电压给buffer,导致输出可以继续工作。
您可以将VCC接GND再验证下。