This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] 为什么 TXS01xx VIH/VIL 规格如此严格?

TXS 系列转换器采用基于 FET 的架构,并采用 N 沟道导通栅极晶体管来打开和关闭 A 端口和 B 端口之间的连接。当强制任一输入的电压小于 ~VCCA 时,FET 连接 A 侧和 B 侧。与大多数数字器件中更早的缓冲架构不同,使用这种架构时,由于存在直接连接,输出电压直接依赖于输入电压。

对于大多数系统设计人员来说,具有 VOH/VOL 规范有助于验证下游器件是否能够正确解读逻辑电平,这就是 TXS 系列包含这些规格的原因。由于输出电压与输入电压之间的相关性,VIH/VIL 条件需要相当严格,才能使数字器件常见的 VOH/VOL 电平处于适当范围。例如,提供 VIL 最大值是为了确保能够保持有效的 VOL,因为 VOL 是 VIL 和导通栅极晶体管(上图中的 N2)的压降之和。 

充分了解基于 FET 的架构,就可以更清楚地说明这一问题。这些Logic Minute 视频具体介绍了也使用基于 FET 的架构的 LSF 系列的功能。使用 TXS 型转换器进行电压转换的指南 是了解 TXS 系列工作原理的另一个重要资源。