要求1MHZ
6KV 8KV静电
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1路就行,4路更好
传输线 30cm,同轴线缆,同步线
我用 TXB0108 和 TXS0108都不行,上升沿下降沿有震荡
您好,我们有专门用于板间或者背板之间通信的收发器,主要是GTL电平标准的。
所以像您的应用,板间电平转换的器件,我想可以考虑使用带有方向控制位的电平转换器件,因为TXS和TXB系列的几乎没有输出驱动能力。
但是4路的话,电压节点一般最大是3.6V,3.3V转5V常用的是8路,比如SN74LVC4245A , SN74LVCH8T245和SN74LXC8T245,它们的驱动能力最大能到+-32mA。
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc4245a.pdf
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvch8t245.pdf
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lxc8t245.pdf
您好,可以考虑LVC系列的SN74LVC4245A 验证一下。