This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

SN74LV541A-Q1: 100MHz及以上开关频率的Buffer选型(同向和反向均需要)

Part Number: SN74LV541A-Q1
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G80, SN74LVC1G74, SN74LVC1G04-Q1, SN74LVC1G125-Q1, SN74LVC2G240, SN74LVC1G240, SN74LVC1G125, SN74LVC1G126, SN74LVC2G125, SN74LVC2G126

你好:

请问TI有比SN74LV541A-Q1速率更高能到100MHz及以上开关频率的Buffer吗?

参数需求:同向和反向buffer均需要且两者传输延时接近能控制在1ns内最好;8通道以上;三态输出;供电能到4.5V或5V;摆率1V/ns;

  • 您好,

    好的,我帮你找一下。最近TI产品的筛选网页变了,好像和以前的不一样了,我需要先研究下怎样进行筛选。

  • 您好,

    现在筛选网页没有给出时钟频率参数,因此很难根据时钟频率来筛选器件,因此只能根据产品系列来选择。

    Buffer没有时钟输入,因此没有工作频率参数,但最大工作频率可以通过在同一逻辑系列中找到一个时钟设备来估计。具体见FAQ:[FAQ] What is the maximum data rate (or operating frequency) for a logic gate or buffer?

    TI工作速率比较高的就是LVC系列产品,有LVC、LVC1G 和LVC2G,查看了几个产品的时钟参数,LVC1G的工作频率是最高的,比如SN74LVC1G74 在5V电压下可以到200MHZ,但是它没有多通道的,只有1通道。LVC2G的工作频率次之,比如SN74LVC2G80在5V工作电压下可以到160MHZ,都是2通道的,而LVC的大概到100MHZ。

    可以工作频率越高传输延时一般越低,当然与负载电容也有关系,负载电容越大,传输延迟越大。

    如果您对传输延时要求比较严格,可以看下对应的SN74LVC1G04-Q1(反向),注意不能悬空输入,具体见 Implications of Slow or Floating CMOS Inputs (Rev. E)

    SN74LVC1G125-Q1(同向)。

    输出压摆率也与负载相关,因此datasheet没有给出相关参数。

  • TI筛选网页后来我又研究了下,重新筛选出如下产品推荐给您。

    可以三态输出的反向buffer请看下:

    SN74LVC2G240   2通道
    SN74LVC1G240   1通道

    同向buffer请看下

    单通道:

    SN74LVC1G125

    SN74LVC1G126

    双通道:

    SN74LVC2G125

    SN74LVC2G126

    很抱歉,上次推荐的反向buffer SN74LVC1G04-Q1 不是三态输出,它是Push-Pull输出。