This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC0311S:当 Vin = 0V、Vrefin = 0V 时、输出失调电压约为60mV

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1485184/amc0311s-output-offset-about-60mv-while-vin-0v-vrefin-0v

器件型号:AMC0311S

工具与软件:

如标题所述。

V REFIN=0V 情况下

当 Vin=0V~80mV 时、我们测得的输出保持在60mV。

当 Vin 高于80mV 时、Vout 线性增加。

设置 Vrefin=80mV 后、Vout 从80mV 变为线性增加、而 Vin 从0V 变为0V。

图7.2表示 VIN/OUT 的非线性电压低于250mV

如果我们希望所有 Vout 范围都是线性的、则至少应将平均 Vrefin 剂量设置为250mV? 不是80mV?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    正确。 由于在单个器件上发现的这个"80mV"限值可能会出现制造或温度变化。  

    发现250mV 是最优的、可确保输出测量没有非线性。