This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM158:LM2904ITP

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1493281/lm158-lm2904itp

器件型号:LM158

工具与软件:

您好-您能告诉我此产品中是否包含任何 PFAS 吗?  我无法在网站上找到信息。   

此致、

Candis Taylor
高级产品合规专家
500 West Renner Rd.
德克萨斯州理查德森75080

E candis.taylor@qorvo.com
W 972.994.3977

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "LM2904ITP"不是有效的器件型号。  有关 LM2904ITP/NOPB 的材料成分、请参阅 ti.com/materialcontent/en/search?partType=tiPartNumber&partNumber=LM2904ITP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cinandis:

    [quote userid="648078" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1493281/lm158-lm2904itp 能否告诉我该产品中是否包含任何 PFAS?  [报价]

    你在谈论 多氟烷基物质吗?  由于 E2E 用于应用/设计问题、因此我们的  客户支持中心   (  https://support.ti.com/csm )是解决此问题的最佳场所。   

    关于 LM2904ITP、您是否指以下 运算放大器?  

    https://www.ti.com/product/LM2904-N/part-details/LM2904ITPX/NOPB?keyMatch=LM2904ITPX/NOPB&tisearch=universal_search&usecase=OPN

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是 TI 的 Qorvo CSR 告诉我的要去的地方。  有人可以给我一个联系人或组电子邮件以了解 LM3671TL-1.8/NOPB 和 LM2904ITP 中是否存在 PFA 吗?  该网站导航非常麻烦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的第一次回答中链接到的页面上、点击"材料成分详细信息"列中的"查看"、然后点击"限用化学品测试报告"列中的"下载"、查看器件中包含和不包含哪些内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cinandis:  

    请给我几天时间、我会看看我是否能够在制造工艺中找到有关化学物质的任何信息。

    此致!

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Raymond、太好了、谢谢!  PFA 超过12k、它们可能在材料成分中声明、也可能不声明、因为它们并非都具有 CAS 编号。  我只需要知道最终产品中是否仍有任何残留物。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cinandis:

    在此处查看 TI 关于 PFOS/PFOAS 的官方声明

    谢谢!
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carrie、感谢您的答复、但我要寻找的是 PFAS、而不是 PFOS/PFOA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cinandis:

    据我所知、全氟辛烷磺酸和全氟辛烷磺酸是全氟辛烷磺酸的一个子集。 让我更深入地探讨一下、看看我们是否有更广泛的 PFAS 信息。

    谢谢!
    嘉莉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,嘉莉,谢谢你。  全氟辛烷磺酸/全氟辛烷磺酸是更广泛的全氟辛烷磺酸类别中的两类化学品(每种和多氟烷基物质)。  我想 TI 会向它的供应商发出一份 PFAS 调查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cinandis:  

    有超过12k PFAS、它们可能声明材料成分、也可能不声明、因为它们并非都有 CAS 编号。

    您的问题无法得到满意的回答。 这是一个非常广泛的调查。 您能告诉我们查询的目的吗?

    下面是 PFAS 的化学类和相关化学化合物。 清单上的物质并非全部都是被禁物质。  这些物质中有许多用于当今的炊具和相关产品。  

    我们已经发布了官方声明、请参阅 此处。 这就是我们拥有的东西。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond