This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6553:LMH6553SD/NOPB 所有导线材料均为金。这些日期代码部分和#39;s 导线材料为金?

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1503573/lmh6553-lmh6553sd-nopb-all-wire-material-is-gold-are-these-date-code-part-s-wire-material-is-gold

器件型号:LMH6553

工具/软件:

LMH6553SD/NOPB 所有导线材料为金这些日期代码部分的导线材料为金?

例如、


生产日期代码信息:DC:2225+5这些生产日期代码部件的导线材料是黄金吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供任何反馈意见?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grace、

    您是否正在 完成项目的文档或支持组织内的内部评估?  我可以努力澄清键合线材料、但我想进一步了解您的申请。

    是否存在问题或此请求只是填写集成电路的文档/采购信息的正式形式?

    此致、

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Alec、我们刚买了一批  LMH6553SD/NOPB 和  DC:2225+5  、只是想确保此日期代码部分的电线材料为黄金、因为我们之前购买过、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grace、

    键合线材料与您之前针对所提供生产日期代码的申请相同。  一般而言、在器件最近的历史记录中、我没有看到键合线材料发生变化。

    您是否需要保留相同的材料、或者是否需要验证材料来支持您的项目?

    我希望这对我有所帮助;与往常一样、我也可以查看原理图并在需要时提供技术支持。

    此致、

    Alec