This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC660:LMC660AIM 与 LMC660AIMX

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1580711/lmc660-lmc660aim-vs-lmc660aimx

器件型号:LMC660


我公司多年来一直使用 LMC660AIM/NOPB。 我在封装选项附录中看到、它已停产、您有 LMC660AIMX/NOPB、LMC660AIMX/NOPB.A 和 LMC660AIMX/NOPB. 数据表中未说明这些器件之间的差异。 您能告诉我它们是什么吗?

在查看这一点时,我还注意到,你的网站上的数据表和我去年下载的数据表都是修订版 D ,具有相同的修订历史记录 — 但它们是不同的! 从“封装选项附录“开始、更新了许多页面。 这可能会令人困惑。 请勿这样做。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    这些产品是相同的、但包装类型不同。 LMC660AIM/NOPB 以弃用的管形式提供、而  LMC660AIMX/NOPB 以 卷带形式提供。  LMC660AIMX/NOPB.A 和 LMC660AIMX/NOPB.B.之间没有区别

    封装选项附录根据激活的封装进行更改、而这些封装会与 数据表的主体分开更改。 例如、如果我们将数据表的格式更改为最新格式标准、我们将发布新版本的数据表、其中包含更新的修订历史记录的新修订号、但这独立于封装选项附录。  

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致、

    Alex Curtis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!