Other Parts Discussed in Thread: TLV9004, TLV9002, TLV9001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLV9004主题中讨论的其他器件: TLV9002、 TLV9001
您好团队:
TLV9004 的噪声性能是否足以驱动 16 位 ADC?
我想驱动 ADC131M02、但需要将衰减 5V 单端 的输入信号 +/–1.2V 差分 基准信号。
ADC131M02 是 24 位 ADC、但只需要 16 位。
此致、
Kee Kuhara.