This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM8272:电流放大器应用

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM8272, OPA2810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1586819/lm8272-current-amplifier-application

器件型号: LM8272
Thread 中讨论的其他器件: OPA2810

我希望使用 LM8272MMX/NOPB 作为电流增益放大器来放大一些可产生+/–10VDC 输出波形的模拟输出驱动器、我的问题是两个部分。

  1. 这些电压电平是否使用 V+和 V-的+/–12VDC 偏置源支持完整的+/–10VDC 输出、或者我是否需要使用+/–15VDC 作为偏置电源。
  2. 这些是“双“通道运算放大器、如果每个 AO 都有隔离式回路、那么我可能会出现什么问题、因为数据表中任一通道似乎没有指定的“返回“、而每个通道只有+IN 和-IN。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:

    您需要对电源使用+/–12VDC、因为此器件的最大电源电压为 24V。 我绘制了 LM8272 在缓冲器中的快速仿真、具有+/–10V 的方波输入。 信号的下降沿似乎有一个轻微的稳定时间。

    两个通道是独立的、因此我预计 两个输入之间不会出现任何问题。

    能否提供有关运算放大器将收到的信号(即频率,增益)的更多信息? 我应该通过更多信息让您更好地了解电路特性。

    e2e.ti.com/.../lm8272_5F00_current_5F00_amplifier.TSC

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Carrie、  

    感谢您的回答。 输入将是 NI-9262 cDAQ 模块的模拟输出。 有 6 个通道、所有这些通道在数据表中都被指定为具有独立的返回值、我认为这是不正确的、因为我认为所有返回值在 cDAQ 模块内都很常见、但我基本上会将这些 AO 用作函数发生器波形、可以是模拟时钟的方形、可以是正弦波、锯齿波等。 每个通道均指定为+/–10VDC、驱动每通道 2.6mA。 我将使用其中的 3 个 LM8272 来驱动 6 个通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:

    感谢您提供的信息。 您能告诉我您预计这些波形的最大频率将是多少吗?

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    函数发生器这些被替换为适用于 50MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:

    如果您想要驱动 50MHz 波形、则需要一款比 LM8272 具有更高增益带宽的器件、LM8272 具有 13MHz 的增益带宽。  

    高速放大器、您能帮助 Scott 找到适合其应用的运算放大器吗?

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:

    能否共享尝试放大的输入信号? 是电流还是电压?

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个电压,我将使用 NI-9262 模拟输出 cDAQ 模块的 6 个模拟输出 (AO) 通道来驱动高达+/–10VDC 的 2.6mA 驱动信号作为函数发生器信号,这些信号可以是模拟时钟、正弦波、锯齿、脉冲等。 我正在使用此设备来替代能够生成高达 50MHz 频率的较旧的 HP 函数发生器

    以下是 AO 的技术规格

    数据表中的规格正确。 产品页面上的 2mA 是一种简化方法。 数据表中有 3 个相关规格:每个通道= 10mA。 这意味着、- 10mA 假设您未超过所有通道限制、单个通道可以驱动+/NVM

     

    所有通道 (TRIP)=+/NVM –16mA。 这意味着、在保护电路跳闸之前、您可以在所有通道上总共驱动+/-- 16mA。 如果您在所有信道之间平均分频、则会得到 16/6 = 2.6mA /信道

     

    所有通道(保持)=+/HOLD –9mA。 这意味着如果您触发保护功能、模块将保持在保护限制情况下、直到所有通道上的电流总计降至 9mA 以下。 这相当于 9mA / 6 = 1.5mA /通道。

     

    2mA /通道稍微简化了一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:

    感谢您提供更多信息。 我想询问您的 50MHz 要求。 您是否需要+/–10V 的 50MHz? 任何有关大信号带宽和/或压摆率的信息都有助于查找器件。 我还想知道您是否需要双放大器、或者单通道器件是否也适用于您的应用。 我们的双通道运算放大器产品系列确实有点有限、尤其是在要求 50MHz 为+/–10V 时。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    老实说、我认为我不会需要 50MHz、大多数情况下、我们将使用它们来模拟运行频率高达~100KHz 的时钟、我要做的是按照旧函数发生器提供的功能进行设计。 您能告诉我 LM8272MMX/NOPB 在频率方面的可靠性吗? 如果您有更好的器件、在更高的频率下能更好地运行没问题、我希望它采用 8-VSSOP 封装、因此当我刚刚使用 LM8272MMX/NOPB 器件完成布局时、可以更大限度地减少对设计的更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:

    这种封装中适用于这些输出的唯一直接替代产品是 OPA2810。 我附上了下面的产品页面。 与  LM8272 相比、带宽和压摆率方面发生了重大变化。 要回答您的问题、 LM8272 的带宽将取决于您所处的增益配置。 该器件的增益带宽积为 15MHz。 数据表提供了有关不同增益下–3dB 带宽性能的更多信息、第 10 页重点介绍了该信息。

    此致、

    Ignacio

    OPA2810 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设这些 OPA2810 将在+/–12VDC 的电源电压下工作以产生+/–10VDC 输出? 如果是、我将更新我的设计。 我将这些放大器用作单位增益放大器、以提供更高的驱动能力

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:

    这应该不会成为问题、因为该器件是轨到轨器件。 该器件 在输出电流方面也与 LM8272 相当。  我们确实为此器件提供了一个模型(见下文)、该模型应该能够捕获器件的行为。 我们还提供了该器件的 TINA 模型。

    此致、

    Ignacio

    e2e.ti.com/.../sbomam3a.zip