This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA356-Q1:要执行电压跟随器、输出不会随输入更改状态而变化

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA356-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1590832/opa356-q1-to-do-a-voltage-follower-output-does-not-following-input-change-the-state

器件型号: OPA356-Q1

尊敬的先生:

我的客户使用 OPA356-Q1 实现电压跟随器、 当 VCC 和+IN (1.4V) 降至 0V 时、他们发现输出无法跟随+IN 更改状态。  

您能否提供解决问题的建议? 谢谢!

 

OPA356-Q1 原理图:

OPA356-Q1_schematics.png

VCC /+IN/OUT 波形:

CH1(黄色):VCC_5V; CH2(蓝色):输出; CH3(紫色):+IN=1.4V。

OUT 引脚不连接到任何元件。

OPA356-Q1_output_zoom-out.png 

VCC /+输入/输出波形:(放大)

OPA356-Q1_output.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry、

     OPA356-Q1 是轨到轨输入和输出放大器;但是、在器件的输出范围内仍有一些余量需要考虑。  

     如果示波器设置为 Mohm 阻抗、则放大器输出电压必须从 VS-和 VS+为 0.1V、而不是恰好为 0V。 低于此值时、放大器将处于非线性区域、在该区域中、放大器无法将 IN+和 IN-保持在相同的电压;因此、输出也不会跟随。 如果示波器设置为 50 Ω 阻抗、则该值将低于 VS-和 VS+的 0.4 至 0.6V 余量。 一旦放大器处于非线性区域、然后返回到线性区域。 放大器通常需要 8ns 才能正常工作。  

    谢谢您、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    探头输入阻抗为 10MOhm。

    该电压跟随器器件提供 1.4V 的输出电压、并向 MCU 的 ADC 输入串联 2k Ω。

    移除 Vcc 和+IN 电压后、我们始终看到输出电压与 Vcc 和+IN 电压电平不匹配。

    如果需要修改电压跟随器原理图、您能否提供建议? 谢谢!

    当 移除 Vcc 和+IN 电压时、输出引脚的电压仍为 1V、时间为 2 秒。

    在大约 200ms、我们看到输出引脚启动高达 1V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry、

     很抱歉耽误你的时间。 我去答复,我不小心删除了你的最后一个答复。

     我相信你的最后答复是:

    “移除 Vcc 和+IN 电压后、我们始终看到输出电压与 Vcc 和+IN 电压电平不匹配。 如果需要修改电压跟随器原理图、您能提供建议吗?“

      您能再次分享一下原理图吗? 这和这个是一样的吗?

    OPA356-Q1_schematics.png

    谢谢!
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry、

     我看到了最后一个答复、也是同样的示意图。  

     原理图看起来不错、但我想我不理解第二个调试用例。 VCC 和 VIN 已移除、但输出电压保持在 1V 2 秒。 放大器需要 VCC 才能正常工作、以便能够跟随 IN+进入输出。 客户可以仅移除 VIN 电压并检查相关条件、然后在移除 C234 的情况下检查相关条件。

     由于探头输入阻抗在 10MOhm 时很高、因此器件的最小输出电压为 0.1V 至最大值 VS+- 0.1V(在本例中为 0.1V 至 4.9V)。

    谢谢您、
    Sima