This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA228:我需要使用'INA228'测量 50uA 至 5A 的电流。

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1601746/ina228-i-need-to-measure-current-from-50ua-to-5a-using-ina228

器件型号: INA228

INA228_test_SCH.pdf 

我需要使用随附的电路图测量 50uA 至 5A 之间的电流。

除了更改电阻值之外、还有其他方法吗?
(如果我需要重新配置电路,请推荐任何参考资料。)

 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    以下是我的建议:

    •  我看到您有空间放置输入滤波器、但并未使用。 这是可以的、但在测量非常小的电流时、我建议仍然使用电容器 (C2)、该电容器在物理上靠近器件放置 、值约为 10nF。
    • 妥善做法是将 Vbus 直接连接至总线、而不是通过感测线、因此理想情况下、您需要将节点从 Vin_N 更改为 Device_5V。 从技术上讲、您使用 R9 作为 0Ω、但最好仍然将其从检测路径中移除。 (与数据表图 10-1 中的布局示例类似)

    此致、

    Mitch