Other Parts Discussed in Thread: INA260
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: INA260
我正在使用 INA260 作为高侧传感器。 我将 Vbus 连接至 Vin。 我使用 2 层电路板 — 顶层信号,底层接地和一些电源。 我在使用 INA260 时遇到了一些布局问题。 芯片位于电路板底部、SCL、SDA、Vs 和电流警报信号必须到达电路板的顶部。 我在 INA260 的中间顶层上运行这些信号、将 Vbus 连接至 Vin 的唯一方法是使用 2 个过孔向下拉至背层、以便在芯片上进行短距离运行。 除了元件放置不佳之外、该布局是否从一开始就出现任何问题? 在我的国防中、这是对现有布局的改造、因此我在元件放置方面没有太多选择。