This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA197:OPA197:双极到双极转换

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1603557/opa197-opa197-bipolar-to-bipolar-conversion

器件型号: OPA197

您好、

Im 为以下电路寻找电路、

Vin =+/–13V、 Vout =+/–12V  

请使用 OPA197 通过降低增益来提供电路。 不使用裁剪器。

提前感谢、

此致

Manoj Padmanabha Murthy T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:  

    下面我创建了一个可提供所需衰减的电路。 我还随附了 Tina TI 仿真文件。 希望这对您有所帮助。  

     e2e.ti.com/.../OPA197-CKT.TSC

    此致、  

    Chris Featherstone