请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: INA299-Q1
您好 TI
Im 在我的 BMS 板上使用 INA299A1QDBVRQ1 电流放大器,我需要对充电和放电电流进行双向测量。 因此、我的输入电压为 3.3V、所以
- 如果输入为 Vs = 3.3V、则施加在基准引脚上的电压应该是多少、是 Vs/2 还是我可以直接将其连接到 VS
- 由于我的应用是 60 安培的脉冲,持续 10 毫秒,那么从 IC 中获得测量的速度和准确度有多快
请提供支持