This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2182:OPA2182的切碎器频率

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2182
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1066973/opa2182-the-chopper-frequency-of-opa2182

部件号:OPA2182

各位专家:

我能知道 OPA2182的斩波器频率吗?
由于数据表上似乎没有此类信息。

巴西,

陈亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    闭环增益和输出阻抗具有大约150 kHz 的小缺口;噪声频谱的第一个峰值约为300 kHz:

    OPA2182 Closed-Loop Gain vs FrequencyOPA2182 Open-Loop Output Impedance vs FrequencyOPA2182 Input Voltage Noise Spectral Density vs Frequency

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯,你好,

    感谢您的回答。

    请问切碎器频率是什么意思?
    如何在上一张照片上识别它?

    巴西,

    陈亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是150 kHz。

    (出于实际目的,您只需知道它会影响电路的频率,如下图所示。)