This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NJM2403M 的备用设备

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2903B, LM393LV, LMV393
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1066495/alternative-device-for-njm2403m

“线程”中讨论的其他部件:LM2903BLM393LVLMV393

大家好,团队

我们是否有与 NJM2403M 类似的比较器?

此设备将停产。 关键规格如下。

1. 集电极开路输出

2.低输出饱和电压体积(参见下表)

我已经提出了 LM2903B,但体积值大于客户要求...

NJM2403: 音量<0.4V散热片=15mA

LM2903B: 音量<0.4V散热器=4mA

此致,

Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shotaro,

    NJM2403具有更高的输出沉降能力级-这是主要的差异化功能,但可以通过 LM2903B 进行替换。

    15mA 危险地接近 LM2903B 电流限制,这将导致 VOL 发生较大变化。 请参阅第15页上的输出输入/输出图。

    如果电源电压低于5V,请查看 LM393LV,它的输出下沉能力确实更高,但仍在切断电源。 还有较旧的 LMV393 (也是5V)。 高电压和高电流可能会导致封装功耗问题。 超过10mA 的电流通常由外部晶体管或 MOSFET 处理。

    另请注意,JRC DMP8封装和我们的 D SOIC8封装之间的导联宽度有差异。 仔细检查图纸,确保布局可以接受较窄的 D 封装。