This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330:印刷电路板布局

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1069326/amc3330-pcb-layout

部件号:AMC3330

TI 团队您好,

我正在设计一个电路板,用于测量从低电压到高电压的张力。 该主板包括 AMC3330DWER。 我尝试理解数据表中建议的布局,但在电容器 C4,C5以及 C8 C9下传递关键信号的事实对我来说是不直观的,因为即使是在差分模式下,也有可能在轨道上产生噪音。 将关键信号传递到底层是否更好? 请您解释这种布局的原因吗?  

ACM3330 Recommended layout

谢谢你们!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ignacio,

    感谢您的提问!  

    我们建议以这种方式设计的主要原因是 PCB 节省了空间。 输入共模抑制比通常足够高,这些电容器产生到磁道的噪声对测量不会有很大影响。 同样,如果使用光放大器对输出进行差动到单端转换,请参见本文档 :https://www.ti.com/lit/an/sbaa229/sbaa229.pdf

    如果设备位于恶劣环境中或将要接受 EMI 测试,请参阅本文档 :https://www.ti.com/lit/an/sbaa515/sbaa515.pdf,  该文档还在图4-2中显示了替代的高侧布局,并在必要时提供了铁氧体磁珠/CMC 选择指导。  

    这款 Excel 计算器 量化 了 AMC3330的预期准确度,这可能有助于以后在 https://www.ti.com/lit/zip/sbar013上测试主板

    如果您还有其他问题,请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我确信,这种设计将受益于在 AMC3330的输入端和输出端安装局部接地平面,并在顶部安装接地填充物。 底层的地面平面与顶层的地面填充物相结合,提供了一个尾层屏蔽。 这样,大部分的电场线路将降落在地面平面和地面填充物上,只有一小部分线路将降落在信号轨迹和部件上。 这就是屏蔽的工作原理

    同时,使用局部地面平面可以增强地面完整性。

    如果没有大量电流流经地面,则使用地面是抵御各种 EMI 的最佳方法。

    当然,由于输出杂散耦合的输入可能是这里的一个问题,我不会推荐 AMC3330两侧的巨大的任意面积的地面飞机。 所需的尺寸与所覆盖的所有相关部件一样大,与 AMC3330输出侧的局部接地平面一样大。

    凯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山大您好,

    完美! 现在已经很清楚了! 非常感谢您的详细答复以及您发送的所有文档!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    是的,输入和输出都覆盖在地面上,因此没有问题。 此外,我也注意到了这一点,但我并没有使它们变得太大,以避免意外的诱发电流。 非常感谢您的回复!

    伊格纳西奥