This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA199:7mohm Rsense 设计的3.3V 电源电流@ 3.6A 电流

Guru**** 1626620 points
Other Parts Discussed in Thread: INA199
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1068409/ina199-3-3v-supply-current-3-6a-current-on-7mohm-rsense-design

部件号:INA199

您好,专家,

当客户在7mohm Rsense 上使用放电流3.6A 时,正在请求3.3V 电源电流(运行期间)。 我们是否有 SPEC 可以作为参考提供给客户? 非常感谢!

此致,

安·利恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安,你好。

    需要更多信息来更好地模拟 INA 绘制的供应电流,主要是 INA 将提供的输出电流。 为此,我们需要了解与 INA 输出的连接。 此外,客户应检查 INA 是否可以提供所需的电流。 可以使用图6中的“爪形图”来检查这一点。

    这不是所有的电源电流,一旦确定输出电流,我们必须为其添加静态电流。 这可以在  电源部分表7.5下的数据表中找到。

    如果您有任何其他问题,请回答

    此致,

    凯斯特伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 凯斯特伦斯,

    我们想知道供应电流,而不是输出电流。 请问您是否有电流可以作为参考? 非常感谢!

    此致,

    安·利恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ann_Lien,

    电源电流应为次 mA。

    INA199输出处的负载电阻是多少? 输出负载电流可能会主导 INA199的静态电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安和凯,您好!

    我不能很好地解释自己。 让我再试一次。 在操作期间,您在输入上测量电流时要求提供电源电流,因为我认为您有兴趣监控 INA 的输出电压。 如果有任何东西与具有电阻的 INA 输出连接,INA 将提供输出电流。 此输出电流将来自 INA 的电源针脚。  

    当输出为零时,INA 还将使用一个电流,该电流是数据表中指定的静态电流。  

    如果我们添加 INA 将在您的应用中提供的输出电流以及 INA 消耗的静态电流,我们可以了解电源电流。

    如果您有任何疑问,请回答

    此致,

    凯斯特伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好凯斯特伦斯,

    客户想知道他们需要为 INA199提供多少个3.3V 电源电压的电源预算。 因此输出电流应该与电源电流相同(忽略静态电流),对吗? 如果是,我们可以使用输出电流进行估算。 谢谢!

    此致,

    安·利恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安,你好。

    是的,这将是一个估计值。  

    此致,

    凯斯特伦斯