This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:INA333-原理图检查

Guru**** 1127480 points
Other Parts Discussed in Thread: INA333, OPA2343, OPA2333, OPA391
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1068441/ina333-ina333-schematic-check

部件号:INA333
《线程》中讨论的其他部件: OPA2343TLV2333OPA2333OPA391

您好,TI 团队,

请帮助查看下面的示意图?  

1,差分信号输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来不错。 但如果不知道信号电压,就不能说电路是否正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关,

    正如凯所建议的,设计看起来不错。 由于我没有您的应用要求,所以我将您的电路整合到了 Tina 模拟中,并假设输入是一个惠斯通桥输入应用。 输入差压和输入 VCM 需要遵循 INA333的数据表要求。  

    e2e.ti.com/.../INA333-Schematic-Review-01122022.TSC

    可能需要考虑以下几个设计因素:

    1.增益=393 V/V 时,INA333的 BW 大约为900Hz。 您可以也可以不实施差分和共模滤波器。 有关如何配置这些过滤器,您可以参考以下应用说明。  

    https://www.ti.com/lit/ug/sbou115c/sbou115c.pdf?ts=1642005099356&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    设计应考虑输入 VCM,增益输出,以便在 INA333中的线性区域内操作。  您也可以参考模拟工程师的工具,如下所示。 由于我没有您的应用要求,因此我没有建议最佳配置的指导。  

    https://www.ti.com/tool/ANALOGUE-ENGINEER-CALC

    OPA2343不是低 Vos 电压的精密运算放大器(Vos 以 mV 为单位,BW 高达5MHz)。 您的电路输出为低 BW 应用。  如果应用需要低偏移和精密运算放大器,您可以考虑使用 OPA2333或 OPA391部件。 当然,我们也有其他低成本精密运算放大器,例如 TLV23333或其他许多运算放大器。

    如果您还有其他问题,请告诉我们。  

    最佳

    雷蒙德