This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否可以在 DRV8340H 的3.3V 内置 LDO 上添加电流放大器?

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA551, OPA990, DRV8340-Q1, LM1086, UA78M, LP2950
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1068416/is-that-possible-to-add-a-current-amplifier-on-the-3-3v-build-in-ldo-of-drv8340h

线程中讨论的其他部件:OPA551OPA990DRV8340-Q1LM1086UA78MLP2950

高功率放大器专家,

我想知道, 在采用 DRV8340H 的3.3V 内置 LDO 后,是否可以添加电流放大器?  

由于该器件只有30mA 输出,我的客户希望获得更大的电流,TI 是否有这种电流放大器?

巴西,

陈亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;DRV8340-Q1的 DVDD 引脚可用作电压参考(尽管它不能吸收太多电流)。 可以将强光放大器(例如 OPA990,OPA551)配置为电压随动件。

    但是,只添加单独的 LDO (例如 LP2950,UA78M,LM1086)会更便宜。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,

    ~引用 userid="498879" url="/support/emplers-group/emplers/f/emplers-forum/1068416/is -可能添加的 A 电流放大器-在3-3V -内置 LDO - drv8340h"],因为该器件只有30mA 输出,我的客户希望此类放大器具有更大的电流[

    我们现在谈论的是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯,你好,

    谢谢你。


    您好,Kai,

    如下图所示,内置 LDO 可产生3.3V/30mA 的功率。  

    巴西,  

    陈亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron。

    正如功放团队所建议的,您可以:
    -使用 DVDD 推荐的设备实施电压随动器以提高输出电流(成本更高)
    -使用推荐的设备,不使用 DVDD 输出,实现外部3.3V LDO,额定输出电流为所需

    谢谢,
    亚伦