请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
线程中讨论的其他部件:OPA551, OPA990, DRV8340-Q1, LM1086, UA78M, LP2950高功率放大器专家,
我想知道, 在采用 DRV8340H 的3.3V 内置 LDO 后,是否可以添加电流放大器?
由于该器件只有30mA 输出,我的客户希望获得更大的电流,TI 是否有这种电流放大器?
巴西,
陈亚伦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
高功率放大器专家,
我想知道, 在采用 DRV8340H 的3.3V 内置 LDO 后,是否可以添加电流放大器?
由于该器件只有30mA 输出,我的客户希望获得更大的电流,TI 是否有这种电流放大器?
巴西,
陈亚伦
你好,Aaron,
~引用 userid="498879" url="/support/emplers-group/emplers/f/emplers-forum/1068416/is -可能添加的 A 电流放大器-在3-3V -内置 LDO - drv8340h"],因为该器件只有30mA 输出,我的客户希望此类放大器具有更大的电流[我们现在谈论的是什么?
凯