在“线程”中讨论的其它部件:PGA309EVM-USB, XTR117, PGA309
我的 PGA309EVM-USB 板工作正常,我可以使用它测量物理传感器并将其发送到电流回路,但现在我正在尝试将设置移至 TIPD126板,但没有发生任何情况。 好像1W 没有响应? 我已经验证了板上来自 XTR117的1W,GND,XTR+和 XTR-的引脚以及内部参考电压。 读取寄存器只返回零。 有关如何继续调试的任何提示?
巴西
亨里克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的 PGA309EVM-USB 板工作正常,我可以使用它测量物理传感器并将其发送到电流回路,但现在我正在尝试将设置移至 TIPD126板,但没有发生任何情况。 好像1W 没有响应? 我已经验证了板上来自 XTR117的1W,GND,XTR+和 XTR-的引脚以及内部参考电压。 读取寄存器只返回零。 有关如何继续调试的任何提示?
巴西
亨里克
你好,亨里克,
需要注意的一个潜在问题是,对于4-20mA 双线电流变送 器,必须允许本地变送器接地(XTR117的 IRET 引脚)(与1W 接口的接地电势相同)相对于回路电源接地浮动。 换言之,4-20mA 电流的 GND 电源无法连接到1W 接口 GND。 是否可以确认1-W 接地连接未连接至4-20mA 环路电源(环路-)接地?
TIPD126是2013年开发的参考设计(不是生产中的评估板),我无法立即访问此 PCB。 但是,我有一个类似的内部工程模块,涉及 PGA309和 XTR117,我可以使用该模块连接到 USB-DAQ 并尝试重现该问题。
请提供详细说明或图表,以显示 TIPD126 PCB 板和 USBDAQ 控制器之间的电流环路电源连接,1 W 接口和 GND 连接? 这可能使我们能够帮助调试问题。
谢谢你,
此致,
路易斯
好的,问题解决了! 或被识别... 建议的16k 位 EEPROM 不可用,因此我在 SOT23-5中选择了另一个16k 位 i2c EEPROM。 不幸的是,它们在一个重要部分有所不同:建议的一个有三个位块地址,其中我选择的一个有三个位设备地址。 我获得的地址需要两个字节的地址,而建议的地址只需要一个字节的地址(并将其与块地址结合)。 换句话说,它们是不兼容的。
我只需要拿起一些新的 EEPROM,就可以拿起熨斗!